Impressum
Angaben gemäß § 5 ECG, § 14 UGB, § 63 GewO und Offenlegung gemäß §§ 24, 25 MedienG
Medieninhaber:
Legrand Austria GmbH
Adresse/Sitz: | Floridsdorfer Hauptstraße 1-7 1210 Wien, Floridotower |
Telefonnummer: | +43 1 277 62 |
E-Mail: | office.austria@legrand.at |
Web: | https://www.legrand.at |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
vertretungsbefugte Organe: | Christoph Ferdinand Bögel |
Firmenbuchnummer: | FN 121142a, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer: | ATU57518779 |
Unternehmensgegenstand/ Gewerbeberechtigung: | Handel mit Waren aller Art, unter Ausschluss solcher, deren Verkauf an eine besondere Bewilligung (Konzes- sion) gebunden ist. |
Verleihungsstaat: | Österreich |
Zuständige Aufsichts- behörde: | Magistrat der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt des XXI. Bezirkes |
Anwendbare berufsrechtliche Vorschriften: | Gewerbeordnung; Zugang unter: http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/ |
Berufsverband/Kammer: | Wirtschaftskammer, Fachgruppe/Gremium: Elektro- und Einrichtungsfachhandel |
Blattlinie: | Die Webseite richtet sich vorwiegend an bestehende und zukünftige Nutzer der Websites des Medieninha- bers und dient der Präsentation des Unternehmens. |
Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Bildmaterial
Bevor Sie mit dem Öffnen und Download des auf der Website www.legrand.at verfügbaren Bildmaterials beginnen, lesen Sie bitte die nachstehenden Bedingungen für die Nutzung von Bildmaterial (die „Nutzungsbedingungen“) sorgfältig durch. Durch die Ausübung eines durch diese Nutzungsbedingungen gewährten Rechts erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen rechtsverbindlich einverstanden. Sie können jederzeit eine Kopie der Nutzungsbedingungen auf der Website www.legrand.at herunterladen und ausdrucken.
1. Geltungsbereich
Die Legrand Austria GmbH (nachstehend „LEGRAND“) besitzt die ausschließlichen übertragbaren, räumlich und zeitlich unbeschränkten Rechte, einschließlich der Verwertungsrechte des Herstellers, an den Bildern, das sind Fotografien, Zeichnungen, Videoausschnitte und sämtliche sonstige bildliche Darstellungen (im folgenden das „Bildmaterial“), auf der Website der LEGRAND www.legrand.at.
LEGRAND gewährt dem Besucher der Website www.legrand.at (der „Nutzer“) Werknutzungsbewilligungen zur grundsätzlich kostenlosen – soweit nicht anders gekennzeichnet – Nutzung von Bildmaterial ausschließlich zu den nachstehenden Nutzungsbedingungen.
2. Werknutzungsbewilligung
LEGRAND gewährt dem Nutzer hiermit das nicht ausschließliche, zeitlich unbeschränkte und örtlich auf Österreich beschränkte Recht, das unter Punkt 1. genannte Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken im Zusammenhang mit der Präsentation von Elektroinstallationsprodukten nach Maßgabe der im Folgenden genannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten:
2.1. das Recht, das Bildmaterial zu Informations– und Werbezwecken in jedem beliebigen Medium zu veröffentlichen. Das Bildmaterial darf danach insbesondere auf nicht gewinnorientierten Ausstellungen, Informationsveranstaltungen und in Informationsbroschüren, sowie Produktkatalogen, Werbefoldern, Internetseiten und Kundenpräsentationen verwendet werden,
2.2. das Recht, das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken elektronisch zu speichern und zu vervielfältigen, wobei unter Vervielfältigung der Abdruck, die Reproduktion, die Projektion oder die Kopie, sowie die Verwendung als Vorlage für Zeichnungen und nachgestellte Fotos, zu verstehen ist,
2.3. das Recht, das Bildmaterial - soweit für Informations- und Werbezwecke erforderlich - zu ändern und zu bearbeiten (zB Verwendung in Ausschnitten, Montagen, Kolorierung oder Schwarz-/Weiß-Darstellung etc) und das geänderte oder bearbeitete Bildmaterial ebenso wie das ursprüngliche Bildmaterial zu verwenden,
2.4. das Recht, das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken der Öffentlichkeit in elektronischer Form drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung zu stellen,
3. Umfang der Nutzung
Durch die Einräumung einer Nutzungsbewilligung erwirbt der Nutzer weder Eigentums-, noch Urheber- oder Werknutzungsrechte am Bildmaterial. Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart, ist die Werknutzungsbewilligung unentgeltlich, nicht exklusiv, nicht übertragbar und gilt für eine Nutzung in Österreich zu Informations- und Werbezwecken im Zusammenhang mit der Präsentation von Elektroinstallationsprodukten. Die Weitergabe des Bildmaterials oder von Kopien davon an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Digitales Bildmaterial darf nur einmal auf die Festplatte eines Computers bzw. auf ein sonstiges Speichermedium (jedoch nicht in ein Netzwerk) übertragen werden. Die Aufnahme des Bildmaterials in digitale Datenbanken ist untersagt. Jegliches Bildmaterial ist vom Nutzer sicher vor dem Zugriff Dritter zu verwahren. Das Bildmaterial muss mit einer Quellenangabe und Urheberbezeichnung versehen werden. Bei jeder Nutzung des Bildmaterials ist daher folgende Bezeichnung am jeweiligen Bild anzubringen:
© Archiv Legrand Austria GmbH, www.legrand.at – Fotografenname.
4. Dauer der Werknutzungsbewilligung
Die Dauer der Werknutzungsbewilligung ist nicht, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, begrenzt.
5. Rechtsfolgen von Verletzungen der Nutzungsbedingungen
Die Nutzung des Bildmaterials unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen verstößt gegen Rechte der LEGRAND und allenfalls auch dritter Personen. Der Nutzer haftet für sämtliche aus einer solchen rechtswidrigen Nutzung entstehende Schäden. Ansprüche dritter Personen hat der Nutzer zu tragen und LEGRAND diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Der Nutzer selbst haftet für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen auch dann, wenn Bildmaterial an Dritte weitergegeben wurde oder der Nutzer einem Dritten unter Verletzung seiner Verpflichtungen nach diesen Nutzungsbedingungen den Zugriff auf das Bildmaterial ermöglicht hat.
Die Nutzung des Bildmaterials hat ausschließlich nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen und insbesondere nur für Werbe- und Informationszwecke im Zusammenhang mit der Präsentation von Elektroinstallationsprodukten zu erfolgen. Abweichende Nutzungen des Bildmaterials müssen ausnahmslos mit LEGRAND vorabgestimmt werden. Zuwiderhandlungen werden in jedem Fall gerichtlich verfolgt. Jeder Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen berechtigt LEGRAND darüber hinaus, die weitere Nutzung des Bildmaterials zu untersagen.
LEGRAND erhält unmittelbar nach erfolgter Nutzung zum Nachweis der vereinbarungsgemäßen Nutzung unaufgefordert und kostenlos ein Belegexemplar bzw. einen Screenshot der Website bzw. einen anderen Nachweis der widmungsgerechten Nutzung. Sollte dieser Nachweis nicht erfolgen, so behält sich LEGRAND vor, die Werknutzungsbewilligung zu widerrufen. Der Nutzer haftet für sämtliche daraus entstehende Schäden.
6. Gewährleistung / Haftungsbeschränkung
Da die gegenständliche Einräumung der Werknutzungsbewilligung unentgeltlich erfolgt, schließt LEGRAND soweit gesetzlich zulässig jegliche Gewährleistung aus, einschließlich aber nicht begrenzt auf jegliche Haftung für die marktgängige Qualität, für fehlerhafte Bildbeschreibungen und die Eignung des Bildmaterials für einen bestimmten Zweck.
LEGRAND übernimmt in Bezug auf das Bildmaterial keine Garantie dafür, dass das von den Nutzern in Anspruch genommene Bildmaterial frei von Rechten Dritter, insbesondere von Urheber- oder Markenrechten, oder von sonstigen Verwertungsrechten, ist. Bei Verwendung von Bildmaterial, auf dem sonderrechtlich (etwa nach Urheber-, Marken- oder Musterrecht) geschützte Gegenstände oder Zeichen abgebildet sind, hat der Nutzer daher selbst das Einvernehmen mit dem Berechtigten herzustellen.
Jede Haftung der LEGRAND für direkte oder indirekte Schäden, für entgangenen Gewinn, verloren gegangene Daten, für Folgeschäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter wird ausgeschlossen, es sei denn bei Vorliegen von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadenszufügung. Die Beweislast dafür, dass LEGRAND grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, trifft den Nutzer.
Die Haftung ist jedoch in jedem Fall mit einem Betrag von EUR 100,00 je Schadensereignis, insgesamt jedoch aus oder im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen mit höchstens EUR 500,00 beschränkt. Schadenersatzansprüche verjähren spätestens mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und Schädigers.
www.legrand.at ist von Zeit zu Zeit wegen Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen möglicherweise nicht verfügbar. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten kann aufgrund technischer Störfälle nie ganz ausgeschlossen werden. LEGRAND haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, die nicht in die Sphäre der LEGRAND fallen oder die für betriebsnotwendige Arbeiten erforderlich sind.
7. Bildrückruf
LEGRAND behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung in besonderen Fällen die Werknutzungsbewilligung zu widerrufen. Dem Nutzer entstehen daraus keine wie auch immer gearteten Ansprüche gegenüber LEGRAND.
8. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, so sind diese derart umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der betroffenen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck erhalten bleibt. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird hierdurch nicht berührt.
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist der Sitz von LEGRAND.
LEGRAND behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit durch Veröffentlichung auf der Website www.legrand.at zu ändern.
LEGRAND behält sich das Recht vor, Produkte weiterzuentwickeln und technische Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen ohne vorhergehende Mitteilung. In Folge können auch technische Beschreibungen und Bilder bzw. Darstellungen von den aktuellen gelieferten Produkten abweichen.